(0)| 01.12.2006 17:18 | |
|
Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hi, ichwürde mal ein OS Update durchführen. Du hast ja schon das HF5 installiert. Ich denke, dass es dazu auch eine neue Image Datei gibt. Normalerweise muss man dann zunächst ein OS Update durchführen, bevor man die Projektierung auf das Panel überträgt. (In ProSave den richtigen Pfad beachten/einstellen) Schaden kann es auf jeden Fall nicht. => http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/19701610 Schönes WE. |
| 13.12.2006 08:24 | |
|
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 23.10.2025 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, vermutlich ist die Datenbank des Projekts beschädigt worden. [:cry:] Bye |
Folgen Sie uns auf