01.08.2011 12:08 | |
Beiträge: 39 Bewertung:
|
Hallo, Parameteränderungen werden in der Regel über eine azyklische Kommunikation durchgeführt. Es gibt dazu eine Siemens-Library "Drive ES Simatic"mit Bausteinen (z.B. FB42) die für die Parameterübertragung verwendet werden können:https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?func=cslib.csinfo&objId=28570621&nodeid0=10804983&load=content&lang=de&siteid=cseus&aktprim=0&objaction=csview&extranet=standard&viewreg=WW
Der Datenbaustein mit den anzupassenden Parametern wird im Starter generiert. Auf diesen Datenbaustein kannst du dann per Display zugreifen, musst dann aber bei jeder Änderung die Übertragung anstoßen damit der / die Parameter in den Antrieb übertragen werden. Christian |
Zuletzt bearbeitet von: ET_Wieser am: 01.08.2011 12:11Zuletzt bearbeitet von: ET_Wieser am: 01.08.2011 12:09 |
|
Folgen Sie uns auf