(0)| 18.08.2011 07:53 | |
|
Beigetreten: 02.11.2005 Letzter Bes: 13.01.2026 Beiträge: 497 Bewertung:
|
Hallo juni, also wenn das Panel auf Transfer steht erwartet es einen Projektdownload. Dieser wird mit der Projektierungssoftware WinCC flexible durchgeführt bzw. die Bilder usw. werder erstellt, anschließend übersetzt und dann als Projektdownload auf das Panel geladen. Der Projektdownload kann über Ethernet, aber auch seriell RS232, USB oder MPI/Profibus (je nach Zielgerät / TP) durchgeführt werden. Da es sich bei Dir um eine Bildungseinrichtung handelt wie wäre es mit diesem Link zu den SCE-Unterlagenvon WinCC flexible. |
Zuletzt bearbeitet von: Asterix am: 18.08.2011 08:02Viele Grüße |
|
| 19.08.2011 09:41 | |
|
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, schau dir einfach mal diesen FAQ an: Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC oder Panel) und einer SIMATIC S7-300 / S7-400 über Industrial Ethernet projektiert werden?# MfG |
Folgen Sie uns auf