(0)| 16.08.2011 10:16 | |
|
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, kurz und knapp gesagt muss das Häkchen in deinem Fall aktiviert sein (in beiden Projekten). Das Häkchen brauch nur herausgenommen werden wenn nur Slaves am Bediengerät angeschlossen sind (das Panel selbst ist ein Master Klasse 2). Auch das mit dem Panel ansprechen sollte sich dann gegeben haben (wenn die PB Adressen unterschiedlich sind). Hier findest Du außerdem das Kommunikationshandbuch zu flexible wo auch noch ein paar Informationen zu den Einstellungen erklärt sind: SIMATIC HMI WinCC flexible 2008 Kommunikation Teil 1 Ebenfalls hilfreich ist dieser FAQ: Wie kann eine Verbindung zwischen WinCC flexible Runtime (PC/Panel) und S7-300/400 über Profibus/MPI projektiert werden? MfG |
Folgen Sie uns auf