(0)| 25.08.2011 16:04 | |
|
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Hallo, was du meinst ist eine Archivierung (Variablenarchiv) und danach die Anzeige des Variablenarchivs mit Hilfe einer Meldeanzeige. Dazu gibt es zwei hilfreiche FAQs die diese Vorgehensweise beschreiben. Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden? Wie kann ein Kurvenarchiv nach dem Aufruf der Kurvenanzeige fortlaufend aktualisiert angezeigt werden? (hier ist auch die Projektierung einer Kurvenanzeige welche eine Variable aus einem Archiv anzeigt erklärt) MfG |
Folgen Sie uns auf