(0)| 09.01.2012 13:21 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, über ein Skript kannst du Daten vom Panel in eine CSV Datei speichern. Wie können an einem windows-basierten Panel mit WinCC flexible Informationen in einer Textdatei mit Hilfe eines Skripts gespeichert und ausgelesen werden? Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 12.01.2012 14:37 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, du hast am MP277 über Ethernet oder USB die Möglichkeiteinen Drucker anzuschließen und das Meldearchiv auszudrucken. Drucker für SIMATIC Panels und Multi Panels Welche Einstellungen sind vorzunehmen, damit ich mit einem Windows-basierten Panel (außer der 170er Serie) auf einem Netzwerkdrucker drucken kann? Du kannst das CSV File mit einem Texteditor öffnen, hier sind denn die Spalten als Semikolon zu sehen. Informationen zum Dateiformat CSV Tweety |
Zuletzt bearbeitet von: Tweety am: 12.01.2012 14:39 |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 12.01.2012 16:51 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Was genau hast du denn "verkauft"??? Mit Scripten lässt sich problemlos auf dem Panel MP277 eine CSV Datei bearbeiten und in verschiedenen Formaten speichern. Die CSV datei lässt sich in Excel problemlos öffnen und im .XLS Format wieder abspeichern. Einfach auf "speichern" klicken und die Abfrage beantworten. Auch die Datenbearbeitung ist in Excel problemlos mit Formeln und Makros zu bewerkstelligen. Im übrigen ist die .CSV Datei bereits im Textformat, die einzelnen Daten ("Zellen" in Excel) sind darin mit Semikolon getrennt. Transparenter gehts nun wirklich nicht. Hier noch ein Link: http://weepee.de/de/seararep/seararep.html Mit dem preisgünstigen, mächtigenTool SearARep kannst du die .CSV Datei nahezu beliebig ändern und anpassen. |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 12.01.2012 16:57SearARep - Link zugefügt. |
|
Folgen Sie uns auf