(0)| 08.02.2012 20:15 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo, ich habe etwas mit dem Sm@rtService unter WinCCflex Runtime (PC) experimentiert. Folgende Dinge wollen erstaunlicherweise nicht auf Anhieb klappen: Systemmeldung... (Ja, SMTP ist alles korrekt eingegeben, Meldungen mit Adresse versehen, temporäre Dateien hab ich auch schon gelöscht... ;-) ) Dieser Unbill hat sich nun Aufgeklärt, es handelt sich wohl um einen weiteren flexible - Bug. Wird eine selbst erzeugte Meldeklasse an eine Emailadresse gehangen, so muss zusätzlich auch noch die vorgenerierte Klasse "Fehler" mit einer Emailadresse verknüpft sein. Das schränktden Wert dieser Funktion deutlich ein. Ich frag mich manchmal, wie tief da die Softwareentwickler schlafen... "Siemens hat da eine neue Funktion,die funktioniert auch ab und zu mal" Sm@rtService HTML Dateien: Ich kann zwar per Browser von einem Fremdrechner auf meinen WinCCflex PC zugreifen und die einfachen Diagnosedaten ansehen, aber die Auswahl "Remote Control" ist nicht vorhanden. Ist "Remote Control" nur bei Panels möglich aber nicht bei Runtime? (Der SmartServer/Client funktioniert) Zu guter Letzt: Um per sm@rtService SMS zu versenden habe ich nur den lapidaren Hinweis gefunden, es sei ein SMS - Gateway notwendig. Ich frage mich, wo ich das finde und wie es in Flexible eingerichtet wird? Oder ist damit einfach ein Email -> SMS Routing eines externen Providers gemeint? Gruß, Jürgen. |
Zuletzt bearbeitet von: IBN-Service am: 08.02.2012 21:43 |
|
| 09.02.2012 12:49 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, In dem folgenden FAQ ist beschrieben, wie SMS von einer WinCC flexible Station versendet werden. Wie werden von einer SIMATIC WinCC flexible HMI-Station Kurznachrichten (SMS) an ein Mobiltelefon versendet? Bei mir ist die Auswahl "Remote Control" verhanden. Siehe Screenshot Tweety |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
| 10.02.2012 13:53 | |
|
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Habe das Problem bez. "Remote Control" beim Sm@rtService lokalisiert. Es lag an den Sicherheitseinstellungen des Fernrechner, ebenso musste ein Javaupdate durchgeführt werden. Wenn man dabei (Javaupdate ) nicht aufpasst, bekommt man von Sun noch "gratis" die ASK-Toolbarserviert, die bekannt dafür ist private Daten zu sammeln und von vielen Antivierenhäusern daher als Malware eingestuft wird. Ist schon ärgerlich mit welchem Werbe - Müll man sich rumschlagen muss, wobei doch Siemens für die SmartService Lizenz abkassiert.... Schlußendlich hat sich der ganze Aufwand wirklich nicht gelohnt. Ein wirklicher "Kundennutzen" des Sm@rtService, der ja auch nicht gerade ein Schnäppchen ist, konnte sich mir nicht erschliessen. Der RemoteControl Zugang ist langsam und mit o.g. Unbillen verbunden. Die "Email" Funktion ist hakelig und funktioniert nicht immer wie gewünscht, s.o. Das versenden von SMS erfodert Providerleistungen, die ordentliche Gebühren pro SMS kassieren (T-mobil z.B. 38cent/SMS), so dass bei einer größeren Anzahl von SMS doch besser gleich auf eine reine SMS - Lösung (z.B. GSM) gesetzt wird. (siehe auch Tweetys Link) Die zusätzliche Hardware kann sich da schnell armortisieren. Man ist sicher besser bedient, einen VNC Client zu benutzen. z.B. den"SmartClient.exe", der sich auf der WinCCflexible DVD befindet! Das ist ein tauglicher VNC Client. Der Server kann auf dem Anlagen - PC in der Systemsteuerung "WinCCRuntime Advanced Internet" gestartet und eingestellt werden. Die Anwahl des Lizenzpflichtigen Sm@rtClientin der Geräteeinstellung von WinCCflex ist dabei nicht notwendig... Fazit: ==== Sm@rtService "lohnt" sich nur, wenn man Emails verschicken will und mit den vorhandenenBugs leben kann. Es wird noch die Möglichkeit geboten, Rezepte zu laden und Diagnoseinfos anzusehen. Das kann man aber auch alles mit einem Servicebild in der WinCC Applikation erschlagen, welches man dann über VNC (z.B. das mitgelieferte SmartClient.exe) bedienen kann. Ich empfinde den Sm@rtService als Beutelschneiderei. Lasse mich aber gerne noch eines Besseren belehren, falls ich bei meiner Betrachtung was übersehen haben sollte. |
Für diesen Beitrag bedanken sich
|
|
Folgen Sie uns auf