(0)| 05.04.2012 10:32 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Welches Panel verwendest du? Du kannst die Variablen mit der Erfassungsart "Auf Anforderung" mit der Funktion "ArchiviereVariable" archivieren. Diese Funktion ist aber nichtim Script verwendbar. Wie können Variablen und Meldungen in WinCC flexible archiviert werden? Wie kann mit WinCC flexible eine Langzeitarchivierung durchgeführt werden? Wie können Chargendaten bzw. archivierte Daten über ein HMI-Bediengerät ausgegeben werden? Tweety |
| 05.04.2012 11:10 | |
|
Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hallo Martin87, habe mir mal den FAQ 28626979 angeschaut. Also das funktioniert einfach und schnell. Habe mal die Vorlage aus dem FAQ genommen und angepasst. Habe eine PC Runtime als Beispiel beigefügt. Vielleicht ist das was für Dich. Gruß DateianhangPC Runtime Archivierung.zip (398 Downloads) |
Folgen Sie uns auf