(0)| 23.03.2007 00:10 | |
|
Beigetreten: 27.01.2007 Letzter Bes: 18.12.2025 Beiträge: 27 Bewertung:
|
Moin! Ist eigentlich nicht schwer: Auf WinCC-Seite unter Verbindungen die aktive Verbindung anwählen. Auf der Mitte des Bildschirms findest Du dann einen Reiter "Berechszeiger" neben dem Reiter Parameter. Den anklicken und dort im Bereich "Für alle Verbindungen" den Bereichszeiger "Datum/Uhrzeit Steuerung" aktivieren. Vorne auf Verbindung klicken, dann geht eine Liste mit allen Verbindungen auf, dann bei Adresse den richtigen DB und das Start-Byte eintragen. Der Rest wie Länge ist festgelegt. Für die S7 habe ich zwei AWL-Quellen beigelegt, die Du importieren kannst, da ist eigentlich auch alles drin. Must Du die Quellengenerierung im Step7 aktiviert haben und dann kannst Du die da hineinimportieren und dann übersetzen. Am besten in einem neuen Projekt erstmal. Danach kannste ja anpassen und in dein Bestehendes Projekt hineintun. Ist ein Baustein, der als Zwischenablage für den Bereichszeiger und den Wert zum Uhrzeit einstellen und ein FB1 mit drei Netzwerken in denen alles für das S7 Handling drin ist. Ich hoffe, es hilft. Gruß Frank DateianhangUhrzeit.ZIP (157 Downloads) |
| 23.03.2007 09:29 | |
|
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 9106 Bewertung:
|
Hallo Hades, Haben sie diesem link gesehen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24104104 Vielleicht es ist helpfull. MfG Wizard |
Folgen Sie uns auf