(0)| 16.11.2012 16:05 | |
|
Beiträge: 3037 Bewertung:
|
Hallo, Du solltest WinCC flexible deinstallieren, danach das Cleanup_support_tool verwenden. Im Anschluss WinCC flexible wieder installieren. Welche Ursachen können zu einem Abbruch der Installation führen bzw. verhindern das erfolgreiche Starten von WinCC flexible? Tweety |
| 05.12.2012 11:10 | |
|
Beiträge: 26 Bewertung:
|
Leider war auch dies erfolglos! |
| 05.12.2012 16:14 | |
|
Beigetreten: 15.11.2006 Letzter Bes: 26.03.2025 Beiträge: 1319 Bewertung:
|
Es ist zwar kein HP System, aber evtl verwendet Fujitsu den selben Treiber wie HP: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/58217334 Wäre zumindest ein Versuch wert |
Zuletzt bearbeitet von: TomDeWou am: 05.12.2012 16:15Have Fun! |
|
Folgen Sie uns auf