(0)| 01.06.2007 18:38 | |
|
Beiträge: 4 Bewertung:
|
Hallo Experten! Ich möchte, abhängig von einem äußeren Ereignis im Bitformat einen Timer anhalten, solange das Ereignis besteht. Besteht es nicht mehr, soll der Timer weiterlaufen bis zum Erreichen der eingestellten Zeit. Ich versuchte das über einen bedingten Sprung, mit dem ich auf Wunsch den Timer überspringe. Leider musste ich feststellen, dass, obwohl der Timer übersprungen wird, die Zeit weiterläuft. Warum? Keine Ahnung! Vielleicht hat jemand einen kleinen Tip? Fritz DateianhangZeitstop.zip (164 Downloads) |
| 04.06.2007 09:20 | |
|
Beigetreten: 24.04.2006 Letzter Bes: 20.01.2026 Beiträge: 9106 Bewertung:
|
Hallo derfritz, Haben Sie diesem link gesehen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/858026 Vielleicht hilft es. MfG Wizard |
Folgen Sie uns auf