(0)| 11.06.2007 13:58 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, "ArchiviereVariable" geht nicht in Scripten, Du kannst nur die o.g. Möglichkeiten nutzenund zB per script in eine CSV/TXT-Datei speichern. nemo |
| 12.06.2007 11:30 | |
|
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Hallo, folgender Vorschlag nochmal: 1. In der SPS bei Eintreten des Ereignisses zum Archivieren eine Variable togglen (toggeln ist wichtig, daauf Wertänderung archiviert wird). 2. In WinCCflexible diese Variable anlegen. Bei Eigenschaften -> Ereignis -> Wertänderung ; Aktion Archiviere Variable ausführen. Diese Aktion kann ich mehrere male wiederholen ( Je nachdem wieviele Werte archiviert werden sollen. 3.Bei den zu archivierenden Variablen muss dieErfassungsart"Auf Anforderung eingestellt werden. Bei Eintreten des Ereignisses werden die zu archivierenden Variablen mit gleichem Zeitstempel in der csv. Datei abgelegt. Möchte man diese Daten weiterverarbeiten, ist es sinnvoll nun mit einer neuen Exceldatei und einem Makro sich die Daten aus der Datei rauszuholen und diese Datei sofort wieder zu schliessen. Ist dieArchivdatei noch geöffnet wenn Werte archiviert werden sollen, stürzt die Archivierung von WinCCflexible ab. Änderung 15.06.2007: Ich habe heute eine noch komfortablere Lösung vom Siemens Support bekommen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/23235548 |
Zuletzt bearbeitet von: olli02 am: 15.06.2007 10:01 |
|
| 15.06.2007 10:36 | |
|
Beiträge: 22 Bewertung:
|
Danke Olli02, nun habe ich die Funktion gefunden! jewab |
Folgen Sie uns auf