(0)| 14.06.2007 20:29 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo welche WinCC flexible + panel-image version hast Du? Lagerst Du Daten auf eine Karte aus? nemo |
| 18.06.2007 09:48 | |
|
Beiträge: 13 Bewertung:
|
Morgen Nemo, Windows CE 3.0 Image B.7.1.1.0 WinnCCFlex 2005 SP1 HF6 Stand K 1.1.1.6_1.9.0.8 Es wird nur eine Rezeptdatei auf der CF Karte gespeichert LG Wolle |
| 18.06.2007 10:08 | |
|
Beiträge: 3149 Bewertung:
|
Hallo, hast Du eine CF-Karte von Siemens, ev. liegts an der Karte? Ich würde auch HF7 installieren: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/24758642 nemo |
Folgen Sie uns auf