(1)| 05.09.2013 08:33 | |
|
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo Zusammen, ich möchte bei der Standart PNIO - Diagnose Version 1.8 in meiner WinCC flexible Visualisierung die Anlagenkennzeichnung, Ortkennzeichen und Zusatzinformation, welche ja in der HW-Konfiguration projektiert wurde anzeigen. Systemfehler melden ist aktiviert, gleichzeitig habe ich auch den Webserver auf meiner CPU 319-3PN/DP aktiviert. Melde ich mich mit meinem Internetbrowser an der CPU an, schaue mir meine Topologie an, werden die Anlagenkennzeichnung, Ortkennzeichen und Zusatzinformation ausgelesen und dargestellt. Ich gehe jetzt mal ganz naiv davon aus, das der FB 126 diese Zusatzinformationen ebenfalls ohne mein weiteres Zutun auslesen kann. Hat jemand eine Idee, was da noch schief läuft? Im Anhang habe ich noch Hardcopy’s angehängt, einmal die Browseransicht, und einmal wie es in WinCC flexible dargestellt wird, und wo ich diese Informationen erwarte. Gruß Dateianhangbilder.zip (116 Downloads) |
| 06.09.2013 10:12 | |
|
Beiträge: 1299 Bewertung:
|
Hallo, Hier ist eine Applikation, in der die angesprochenen Funktionen umgesetzt werden: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26996747 K!ke |
| 08.10.2013 09:56 | |
|
Beigetreten: 29.04.2010 Letzter Bes: 20.01.2025 Beiträge: 1557 Bewertung:
|
Danke für die Rückmeldung |
Folgen Sie uns auf