05.01.2006 08:44 | |
Beigetreten: 19.10.2005 Letzter Bes: 30.11.2020 Beiträge: 1611 Bewertung:
|
Hallo, also Du must im Bild "Vorlage" ein Meldefenster projektieren. Bei den Eigenschaften des Meldefensters muss Du dann noch unter "Meldungen" anstehende bzw. auch noch unquittierte Meldungen ankreuzen (Je nach dem was man benötigt). Kontrolliere am besten im Projektbaumunter "Meldungen > Einstellungen > Meldeeinstellungen> Systemmeldungen die Anzeigedauer. Eventuellist diese bei Dir zu kurz eingestellt,so dass Du die Meldungen/Meldefenster nicht siehst. Geb am besten mal 0-Sekunden ein. Dann mußt DU das Meldefenster, sofern esangezeigt wird:) , auf jeden Fall "per Hand" quittieren. Habe noch ein screen shotbeigefügt. DateianhangMeldefenster.zip (281 Downloads) |
Folgen Sie uns auf