(0)| 21.12.2007 11:34 | |
|
Beigetreten: 10.10.2005 Letzter Bes: 29.01.2025 Beiträge: 1940 Bewertung:
|
Hallo, in Bezug auf Ihre Anfrage empfehlen wir Ihnen die Informationen und den Download (STEP 7-Projekt "Fifo_Dat.zip") vom Customer Support. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/8685494 Mit freundlichem Gruß Cicero |
| 22.12.2007 15:06 | |
|
Beigetreten: 07.01.2006 Letzter Bes: 11.05.2025 Beiträge: 2705 Bewertung:
|
Hallo D, Er ist auch eine in AWL vorhanden (die Vorherige ist in SCL), Zwischenspeichern der empfangenen Daten in einem Ringpuffer nach dem FIFO-Prinzip und Weiterreichen an die Anwender-Schnittstelle Wenn Sie mit SCL arbeiten koennte dann ist diese an zu Rathen da mit die Structuren sehr Einfach gearbeitet werde koennte. |
|
I hope that the answer will help, if you have still questions, don't hesitate to ask me. |
|
Folgen Sie uns auf