18.04.2008 09:12 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo, es gibt ja die Option "Speichern als 2005". Da müsste er auch die *.fwd-Datei mit generieren. Wenns ein PC ist (Stichwort Runtime) dann kannste ja mal die Runtime testweise durch Doppelklick auf die Datei auf dem Kundenrechner starten. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
18.04.2008 12:21 | |
Beigetreten: 05.04.2006 Letzter Bes: 13.08.2023 Beiträge: 642 Bewertung:
|
tja dieses Versionsproblem wirst du immer haben. Es gibt auch noch viele Anlagen mit WinCC V5. Wenn man da Änderungen machen muss kann man dem Kunde schlecht verklickern dass er ab jetzt ne Lizenz für die V6 braucht. Parallelinstallation wäre nicht übel, bei Eplan funktioniert das ja auch.. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
20.04.2008 19:37 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo, vielleicht ist folgendes hilfreich für dich: ---- Zitat: Beschreibung zum Hotfix 4 für WCCflex2007 ------ Hinweis zur Runtime Ab dem Hotfix 3 ist eine "WinCC flexible 2007 Runtime" auch mit einem Lizenz Key der "WinCC flexible 2005 Runtime" ablauffähig. Hierfür muss das Hotfix 3 oder höher auf dem Runtimesystem installiert sein. Die Nutzung des Lizenz Keys aus der Vorgängerversion ist ausschließlich für Test- bzw. Inbetriebnahmezwecke gedacht. ---Zitat Ende ----Den Link zum HF4 findest du hier: https://support.automation.siemens.com/WW/llisapi.dll?query=wincc+flexible+2007+hotfix&func=cslib.cssearch&content=skm%2Fmain.asp&lang=de&siteid=cseus&objaction=cssearch&searchinprim=0&nodeid0=10805188&x=24&y=9 |
24.04.2008 12:19 | |
Beigetreten: 08.05.2006 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 1085 Bewertung:
|
Hi, wie schon IBN-Serviceschreibt, kann man die RT-Lizenz für WCF 2005 auch für die WCF 2007 nutzen. Den HF4 für WCF 2007 kann mankostenlos herunterladen: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28882233 Bye |
25.04.2008 17:16 | |
Beiträge: 8946 Bewertung:
|
Hallo ZAK, vergess bitte nicht (wie ich bereits schrieb), dass: ---- Zitat: Beschreibung zum Hotfix 4 für WCCflex2007 ------ Hinweis zur Runtime Ab dem Hotfix 3 ist eine "WinCC flexible 2007 Runtime" auch mit einem Lizenz Key der "WinCC flexible 2005 Runtime" ablauffähig. Hierfür muss das Hotfix 3 oder höher auf dem Runtimesystem installiert sein. Die Nutzung des Lizenz Keys aus der Vorgängerversion ist ausschließlich für Test- bzw. Inbetriebnahmezwecke gedacht. ---Zitat Ende ----Ob damit nunauch ein Dauerbetrieb zulässig ist, sei mal dahingestellt. |
Folgen Sie uns auf