13.04.2017 11:53 | |
Beigetreten: 11.09.2015 Letzter Bes: 27.04.2022 Beiträge: 15 Bewertung:
|
Nach mehrmaligem testen des Userwechsels, habe ich festgestellt, dass die Fehlersymptomatik nur sporadisch auftritt. Es scheint also nicht am Userwechsel ansich zu liegen. Ich habe mich beim einrichten der ThinClients an folgende Anleitung gehalten: https://cache.industry.siemens.com/dl/files/119/28309119/att_861715/v2/28309119_Thin_Clients_DOCU_V7.3_de.pdf Leider habe ich derzeit noch nicht die Möglichkeit den Remotedesktopsitzunghost bzw. dessen Remote User final aufzusetzen. Bedeutet das ich mich derzeit via Remotedesktopverbindung (welche zu Wartungszwecken vorgesehen ist) auf den Remotedesktopsitzunghost aufschalte und die ViewerRT.exe händisch starte. Bedeutet im Hintergrund läuft noch der normale Windows-Explorer. Ich bin jetzt in einigen Dokumenten auf folgendes gestoßen:
Quelle: https://support.industry.siemens.com/cs/mdm/102768445?lc=de-WW&dl=de Könnte es möglich sein, dass wenn ein Explorer im Hintergrund geöffnet ist, dies zu Problemen führen kann?
|
Zuletzt bearbeitet von: Min_Moderator am: 13.04.2017 15:02:55Edit link |
|
Folgen Sie uns auf