14.04.2008 09:57 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, das Ganze wird aus dem @PTN0.pdl abgeleitet. Dort musst Du die Einstellungen vornehemen. Beachte den FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/18534994 |
24.03.2009 13:43 | |
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, ja wenn Du so eine Auflösung hast, dann hilft Dir sicher der FAQ http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/32591055 |
09.08.2017 10:49 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Neue Frage von ksach wurde in ein separates Thema mit dem Titel Wo kann der Abstand zwischen den Navigationsbuttons (@PTN_xxx.pdl) geändert werden, die im PictureTreeManager generiert wurden? gesplittet. Gruß |
Folgen Sie uns auf