22.02.2018 15:46 | |
Beigetreten: 05.10.2016 Letzter Bes: 21.10.2024 Beiträge: 82 Bewertung:
|
Hi, wie groß ist der installierte Arbeitsspeicher? Mir ist an dieser Stelle nichts bekannt. Grüße |
27.02.2018 08:32 | |
Beigetreten: 22.05.2015 Letzter Bes: 01.09.2025 Beiträge: 17 Bewertung:
|
Hallo, mir ist Vergleichbares auch schon unter Windows 7 64 Bit Prof. (WinCC 7.3 und 7.4) im Globalen Script Editor aufgefallen, wenn die Skripte größer werden. Ich habe 32GB Arbeitsspeicher, die WinCC systeme laufen via VM mit 16GB zugeornetem Arbeitsspeicher. Ich würde das Problem aber ehr auf die Anzeige / Grafikkarte schieben. VG |
Folgen Sie uns auf