(0)| 28.08.2008 11:29 | |
|
Beiträge: 5822 Bewertung:
|
Hallo Dude, es tut mir leid, aufwärts ist STEP7 immer kompatible... aber abwärts geht nicht. Da mußt Du wohl eine andereLösung finden. Viele Grüße J_Bell |
| 28.08.2008 11:31 | |
|
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Habs mir fast schon gedacht. Trotzdem danke |
| 29.08.2008 07:59 | |
|
Beiträge: 642 Bewertung:
|
Hallo Dude, eigentlich kein Problem solange deine Step7-Version alle benutzten Hardwarekomponenten im Katalog drin hat und die alle benutzten Optionspakete (mit der richtigen Version) besitzt. Falls nicht wird es dir die Software schon sagen ;-) Im schlimmsten Fall siehst du nicht einmal die CPU mit S7-Programm.Allerdings wirst du bei den vielen neuen CPUs wenig Chancen haben. Aber für ältere Exemplare gehts. MfG
André Räppel --------------------------------------------------------------------------------- www.raeppel.de mit innovativen SPS-Tools schneller ans Ziel |
| 29.08.2008 09:27 | |
|
Beiträge: 38 Bewertung:
|
Ja, hab Ich bemerkt da Ich ein C7-635 verwendet habe die nicht im Katalog vorhanden war |
Folgen Sie uns auf