19.09.2018 02:29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo, danke für die Antwort. Ich habe ein Rechteckt erstellt, in den Eigenschaften bei Position X --> VBS den Befehl Jedoch ist es jetzt so, dass das Rechteckt nicht nur um 5 Pixel verschoben wird, sondern den Bildschilmbereich von 1366 Pixel verlässt. Nun möchte ich, dass das Rechteck sich von PosX 750 --> 50 Pixel nach rechts verschieb bis nach PosX 800, und dann wieder bei 750 Ansetzt und weiter läuft bis 800. Dies soll in einer niemals endenden Schleife passieren. Wäre über eine Antowrt erfreut. Danke im Vorraus Mfg. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19.09.2018 06:38 | |
Beigetreten: 28.01.2016 Letzter Bes: 04.09.2025 Beiträge: 456 Bewertung:
|
Hab dir mal ein Beispiel von mir angehängt
|
If this Information really helps, you could use the Rate function |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
20.09.2018 00:34 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
DU BIST DER BESTE !!!! Funktioniert wie sau! Dankeschön.
|
Folgen Sie uns auf