15.10.2018 19:48 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Guten Abend zusammen, ich habe ein akutes Problem in einem aktiven Projekt: Im Projekt läuft ein WinCC-Server, der das Projekt über die Windowsfreigabe im Netz verteilt. Zwei Clients waren so eingerichtet, dass sie die Daten von eben diesem abholen. Aktualisierungen & Co liefen bisher immer ohne Probleme. Nachdem ich, aus Gründen der IT Passwort-Sicherheitsrichtlinien, das Windows-Passwort des Servers geändert hatte, konnten sich die Clients erst einmal nicht einloggen. Soweit so gut Dann habe ich die Passwortänderung natürlich auch auf den Clients nachgezogen und diese neugestartet. Das Öffnen nach dem Hochfahren dauert ewig, bis der Versuch von WinCC abgebrochen wird. Versuche ich das Projekt manuell im Manager zu öffnen, kommt die Meldung: „Eine Basisapplikation konnte nicht gestartet werden. Überprüfen Sie bitte die Software-Lizenz“ Ich habe am Projekt nichts geändert, Lizenzen sind auch alle vorhanden und die beiden Forumsbeiträge habe ich auch gelesen, bin aber nicht weitergekommen. Mit dem License.log kann ich nicht wirklich etwas anfangen. Nur eine Stelle im Log macht mich stutzig: ------------------- Windows-user stimmen überein, host-Files sind aktualisiert, Ping ist in beide Richtungen möglich, Serverpackage ist erzeugt Kann mir da jemand weiterhelfen? Ich bin für jeden Tipp dankbar ;) DateianhangLicenseLog.xml.txt (115 Downloads) |
Folgen Sie uns auf