12.07.2019 07:27 | |
Beiträge: 14 Bewertung:
|
Wenn ich in meinem Diagramm eine Linie abwähle, habe ich das Problem, dass links die dazugehörige Skala nicht verschwindet. Wenn man also viele Linien zum Anzeigen hat, sich aber nicht alle anzeigen lässt, sieht man nur die Hälfte, weil eben das halbe Diagramm von der Skala verdeckt wird. Im Anhang sieht man in den Bildern "diagram1", "settings-diagram1" und "diagram1-settingsChanged" wie es sein sollte. Im Bild "diagram2" sieht man, wie es aktuell bei mir aussieht. Weil ich eben das andere Diagramm kenne, weiß ich das es irgendwie machbar ist. Leider weiß ich nicht wie. Schätze mal mit einem Script. Vielleicht hat jemand eine Ahnung wie das zu lösen ist. DateianhangDiagram.zip (95 Downloads) |
12.07.2019 09:22 | |
Beigetreten: 19.06.2017 Letzter Bes: 06.09.2024 Beiträge: 8171 Bewertung:
|
Jen_Moderator |
Folgen Sie uns auf