(0)| 01.09.2005 14:17 | |
|
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1486 Bewertung:
|
Die genannt USS Bibliotek ist nur für MicroMaster (MM3 und MM4) entwickelt worden. Es mag auch mit anderen Antrieben funktionieren, aber es ist nicht getestet. Die Beschreibung ist im S7-200 Handbuch enthalten (aktuell im Kapitel 11). aktuelles Handbuch 06/2004: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1109582 |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.12.2010 08:05link editiert |
|
Folgen Sie uns auf