(0)| 01.09.2005 14:18 | |
|
Beigetreten: 10.08.2005 Letzter Bes: 09.04.2024 Beiträge: 1486 Bewertung:
|
Ich ermute, dass Sie mit FBD den Funktionsplan und mit LAD den Kontaktplan meinen. Wenn Sie mit Funktionsplan besser zurecht kommen, können Sie es verwenden. Die MicroWin unterstützt Funktionsplan, Kontaktplan und Anweisungsliste (AWL). Es gibt Einsteigerdokumentation, 1k und 2k Fibel, allerdings sind die Beispiele im Kontaktplan, da das die meisten Anwender bevorzugen; Link: http://www.siemens.com/s7-200 Alles was bei der S7-200 wichtig ist, ist im Handbuch enthalten, Direktlink: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/1109582 Das TD200 lernt man am einfachsten, indem man es mithilfe der TD200 Auswahlhilfe ausprobiert. Es gibt auch für das TD200 ein Handbuch. |
Zuletzt bearbeitet von: O_Moderator am: 15.12.2010 08:14links editiert |
|
Folgen Sie uns auf