12.07.2024 10:32 | |
Beigetreten: 28.04.2015 Letzter Bes: 15.09.2025 Beiträge: 21 Bewertung:
|
Hallo, das kann von einem Hardware bis zum Softwareproblem alles sein. Vielleicht ist eine HDD ausgefallen oder das OS inkonsistent. Wie schauts mit den Wartungsintervallen aus - wurden die eingehalten? → https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/67235073 Ich würde einen Support Request erstellen. Eventuell hilft ein Restore oder der Rechner muss ins Repair Center zur Überprüfung eingeschickt werden. |
Folgen Sie uns auf