(0)| 3/28/2025 2:01 PM | |
|
Joined: 3/28/2025 Last visit: 4/30/2025 Posts: 1 Rating:
|
Salve, ho acquistato due software per i PLC LOGO! 1° software SIEMENS LOGO! Soft v3.0 fornito in 4 floppy disk 2° software SIEMENS LOGO! Soft Comfort v7.0 fornito con supporto CD Nel PC avevo la versione aggiornata di LOGO! Soft Comfort v8.4.0, ho visto che esisteva una versione più aggiornata, e l'ho scaricata. Dopo installazione nuovo software, non riuscivo più a vedere le porte USB per poter collegarmi hai PLC di vecchia generazione. Quando ho fatto la disinstallazione del LOGO aggiornato, dal programma del PC per disinstallare i software, risultavano attive entrambe le installazioni del LOGO. La disinstallazione del nuovo software ha cancellato anche la versione precedente. Adesso se provo ad installare LOGO! Soft Comfort v7.0 da CD, mi confronta un errore che ne impedisce l'installazione. Per cortesia fatemi sapere cosa posso fare per riabilitare il software. Grazie in anticipo cordiali saluti
Attachmenths_err_pid27432.zip (271 Downloads) |
Last edited by: Moderator_Lan at: 03/31/2025 07:15:25Title translated |
|
Follow us on