2/17/2016 12:03 PM | |
Posts: 41 Rating:
|
[Fr] Nous utilisons Simatic Automation Tool et/ou le site web interne des CPU pour effectuer cette migration. Cependant le programme automate ne peut pas être transférer sur les CPU S7-1511. La problématique est de devoir effectuer toutes ses actions sans avoir TIA portal sur les sites. Nous voulons éviter d’effectuer des actions manuelles sur les CPU.
Voici notre procédure pour diagnostiquer le problème de transfert.
1) Préparer la maquette : Avoir une CPU S7-1511 et transférezr le firmware 1.1 et un programme en version 1.1.(site web actif et utilisateur ‘administrateur’ de déclaré) Puis contrôlez les versions depuis le site web ou automation tool. (Tout doit être en version 1.1)
2) Mise à jour firmware CPU : Transférez le firmware 1.7 dans la CPU avec les outils automation tool ou depuis le site web. La CPU déclare utiliser le firmware 1.7 mais seulement sur le site web la version 1.1 est toujours présente. (Page ‘Etat du module’ puis dans les Détails de la CPU et dans ‘Identification’ à la ligne ‘Version du firmware’) Voir image ‘Ecran 1.jpg’ (firmware V1.1) Voir images ‘Ecran 2 à 3’ (firmware V1.7 chargé)
3) Essais de transfert du programme : Essayez de transférer le programme automate avec AutomationTool. Nous avons une erreur de transfert Voir Image AutomTool Error.pnj Essayez de transférer le programme avec TIA portal, Nous avons une erreur Voir images ‘Ecran TIA 1 et 2’
4) Solution : Récupérer la carte SD de la CPU et transférer un programme en version 1.7 Replacer la SD dans la CPU.
Infos : Cette procédure est identique avec l’utilisation de la version firmware cpu V1.6 Le transfert semble fonctionner à partir de la version 1.7 (donc 1.7 vers 1.8.3)
Ce qui ne fonctionne pas : A : Récupérer la carte SD 1.1 et placer une carte en 1.7. Puis replacer la carte en 1.1. La CPU reste en version 1.1 et il n’est pas possible de transférer un programme en 1.7 B : Mettre une carte SD avec une version 1.7 puis transférer le firmware.
Avez-vous un moyen pour transférer le programme en évitant de passer par TIA ? (contourner le problème) A partir de quelle version de firmware la fonction de transfert de programme antérieur fonctionne correctement ? Un programme antérieur sur une CPU avec un firmware supérieur peut ’il avoir des disfonctionnements ou un fonctionnement différent comparé à une version identique ? (cas de la mise à jour firmware puis mise à jour programme) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// [EN] I need to update a CPU with firmware V1.1 and a program with firmware V1.1 to a firmware V1.7 and a programm V1.7 I can update the firmware to the V1.7 with automation tool or the internal web site. but after i can't download the program V1.7 with automation tool or tia portal !!! The only way is to copy SIMATIC.S7S folder and S7_JOB.S7S to the internal SD. But for that we need to go to the CPU. there are tips or tool to do that in lan ? (you surely understand that we not only use one CPU and there CPU hare far from us) ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// Translate ////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////////// In order to upgrade the program with the use of features in version 1.7 firmware but also to add more security to the S7-1500 PLC, we try to update our remote sites. We use Simatic Automation Tool and/or internal website of the CPU to perform this migration. However, the PLC program can't be transferred to the S7-1511 CPU. The problem is having to perform all actions without TIA portal on the sites. We do not want to perform manual actions on the CPU.
Here is our procedure for diagnosing the transfer problem.
1) Prepare the model: Have a S7-1511 CPU and upload the 1.1 firmware and a program in version 1.1. (this actiive website and the 'administrator' user is declared) Then check the versions from the website or automation tool. (Everything must be in version 1.1)
2) Firmware Update CPU: Transfer the firmware 1.7 on the CPU with the automation tool or tools from the website. CPU states use the 1.7 firmware but only on the website version 1.1 is still visible. (Page ‘Etat du module’ and after in 'CPU détails' and to ‘Identification’ information in the line ‘Firmware version’) See image 'Screen 1.jpg' (firmware V1.1) Browse Pictures 'Screen 2-3' (V1.7 firmware loaded)
3) Program transfer tests: Try to transfer the PLC program with AutomationTool. We have a transfer error See Image AutomTool Error.pnj Try to transfer the program with TIA Portal, we have an error Browse Pictures 'Screen TIA 1 and 2'
4) Solution: get the SD card from the CPU and transfer a version 1.7 of a program Replace the SD in the CPU.
info: This procedure is identical in the case of the first firmware is in version V1.6 The transfer appears to work from version 1.7 (V1.7 to V1.8.3)
What does not work: A: Get the SD V1.1 card and place a card in 1.7. and put back the card 1.1. The CPU remains in version 1.1 and it is not possible to transfer a program 1.7 B: Put a card with SD version 1.7 and transfer the firmware.
Do you have a way to transfer the program and avoid going through TIA? (workaround) From what firmware version the previous program transfer function working properly? A previous program on a CPU with a higher firmware can it be malfunctioning or a different operation compared to the same version? (If the firmware update and/or update program) AttachmentErreur firmware CPU - Modif.zip (609 Downloads) |
Last edited by: ASI_ab at: 2/17/2016 2:19:21 PMLast edited by: ASI_ab at: 2/17/2016 2:34:26 PM |
|
2/17/2016 2:20 PM | |
Posts: 41 Rating:
|
UPDATE post1 with EN and a translate with my better english |
Last edited by: ASI_ab at: 2/17/2016 2:38:13 PM |
|
Follow us on