16.02.2022 18:33 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 24.05.2024 Beiträge: 33103 Bewertung: (4085)
|
Im Handbuch ist dies aber eindeutig erklärt. Und dass Wissen, dass der Eingang Spannung > 12 VDC als 1 Signal erkennt, musst du ja auch gelesen haben ... Die maximal zulässige Dauerspannung am Eingang entspricht 28,8 VDC. Ist ebenso die maximale zulässige Höhe der Versorungsspannung. DateianhangLOGO! 8 Handbuch 0BA8 2021_05 xxxx8-0BA1 Seite 337.pdf (184 Downloads) |
16.02.2022 21:51 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 13.05.2024 Beiträge: 2199 Bewertung: (98) |
Und die meisten Induktive Näherungsschalter, bis auf ein paar Exoten, abeiten auch nur mit 24V. Ella_68 |
Folgen Sie uns auf