(0)| 17.07.2025 12:24 | |
|
Beigetreten: 27.08.2020 Letzter Bes: 14.01.2026 Beiträge: 5 Bewertung:
|
Guten Tag zusammen, ich habe mal eine Frage zur Migration einer alten PCS7 Version, auf eine neuere Version. In meinem Fall von V7.1 Sp3 auf V9.1 SP2. Auf folgender Seite sind entsprechende Anleitungen zu finden Informationen und Kurzanleitungen zur PCS 7 Software-Aktualisierung / -Hochrüstung - ID: 39980937 - Industry Support Siemens. Was mich interessieren würde, ist, ob es eine Übersicht gibt, auf der relativ schnell ersichtlich ist, welche Zwischenschritte ich durchführen muss. Oder ist es generell so, dass immer auf den nächsten SP hochgerüstet werden muss. Momentan ist mein Verständnis, dass ich folgendermassen vorgehen muss. PCS7 V7.1 SP3 → PCS7 V7.1 SP4 PCS7 V7.1 SP4 → PCS7 V8.1 PCS7 V8.1 → PCS7 V8.2 PVS7 V8.2 → PCS7 V9.1 SP2 Oder, kann ich mir gewisse zwischenschritte sparen? Danke für eine Antwort.
Mit freundlichen Grüssen Daniel |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 07/17/2025 12:43:23Link optimiert. |
|
| 06.08.2025 07:39 | |
|
Beigetreten: 22.05.2019 Letzter Bes: 15.01.2026 Beiträge: 24 Bewertung:
|
Hallo Daniel,
Gruß |
Folgen Sie uns auf