(0)| 26.08.2010 11:43 | |
|
Beigetreten: 17.04.2009 Letzter Bes: 07.07.2025 Beiträge: 304 Bewertung:
|
Hallo wasch, unser Safety Integrated Umrichter-System mit SINAMICS S120 erfüllt die Sicherheitsanforderungen SIL 2 nach der IEC 62061 bzw. PL d nach der ISO 13849-1. Die interne Sicherheit wird durch die zweikanalige Diversität der CU, des Modurmoduls und des Gebersystems bestimmt. Unter diesem Link finden Sie die von Ihnen angefragten PFHd-Werte mit zusätzlichen Beispielen. http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/28556736 |
|
SE Support |
|
Folgen Sie uns auf