(0)| 03.07.2008 09:55 | |
|
Beiträge: 1776 Bewertung:
|
Hi, ich kenn den Fehler leider nicht. Du kannst das halt nur iterativ analysieren. 1. Neues Projekt mit dem Assistenten anlegen , usw. schauen ob der Fehler auch kommt. Wenn ja neu installieren. Wenn nein 2. Dein Projekt auf einen anderen Rechner übersetzten. Wenn Fehler auch auftaucht nach 3. wenn nicht neu installieren. 3. Fehler im Projekt -- Hast Du eine Sicherung, dann damit probieren. Hast die Vorlagen modifiziert? Orginalvorlagen verwenden. Schritt für Schritt Teile aus der TH löschen um zu finden wo der Fehler ist. Ach ja das Projekt natürlich vorher sichern. Viel Erfolg Ach ja zum Thema os übersetzen/laden gibt es auch eine FAQ Sammlung http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/22020845 |
Folgen Sie uns auf