17.06.2015 15:47 | |
Beigetreten: 27.05.2014 Letzter Bes: 06.05.2024 Beiträge: 81 Bewertung:
|
Hallo Haarezeraufer, Du hast recht, die Grundidee hinter der Verwendung der CMT ist immer die zentrale Änderbarkeit der Instanzen. Die Nutzung von CMTs macht vorallem bei Massenengineering Sinn. Wenn man zum Beispiel sehr viele Ventile in einer Anlage hat (z.B. 100), kann man diese über einen CMT generieren. Das Geniale dabei ist, dass in den CMTs Bausteine als optional gekennzeichnet werden können. Wenn von den genannten 100 Ventilen 50 Stück jeweils 2 Rückmeldessignale besitzen (Fbkopen/Fbkclose), 25 nur 1 Rückmeldesignal (Fbkopen) und die restlichen noch ein Signal für die Ventilöffnung (wie weit ist das Ventil geöffnet in %), bräuchte man theoretisch nur 1 CMT dafür. Grüße, |
Folgen Sie uns auf