14.09.2015 09:08 | |
Beiträge: 8 Bewertung:
|
Hallo zusammen Ich habe folgendes Problem: Und zwar wird mir bei einem SFC Control Objekt in der Visualisierung in der rechten oberen Ecke ständig ein lila "O" angezeigt. Worauf bezieht sich das? (Hier ist noch ein Bild davon: Klickmich) Wenn ich es anklicke, wird mir bloss der SFC-Ausschnitt angezeigt. In diesem sind aber keine weiteren Markierungen vorhanden. Der SFC steht auf "RUN", "T" und "AUTO". Weiter ist aktuell ein Schritt aktiv. Es gibt ja noch eine zweite lila Meldung auf dem SFC, die bezieht sich auf die Transitionsbedingung. Worauf bezieht sich denn die von mir erwähnte? Besten Dank im Voraus. Lieber Gruss Morwu |
16.03.2016 19:22 | |
Beigetreten: 14.03.2008 Letzter Bes: 11.09.2025 Beiträge: 2216 Bewertung:
|
Hi Morwu, When you open a step in the SFC, did you set the checkbox: "Confirmation"? If yes, the step will need a operator acknowledgement and this is indicated by the purple "O".
|
Zuletzt bearbeitet von: Oreca am: 16.03.2016 19:23:27If I could help you, you can use the RATE button. Thank you. |
|
Folgen Sie uns auf