20.05.2016 10:38 | |
Beigetreten: 23.06.2008 Letzter Bes: 11.07.2025 Beiträge: 1168 Bewertung:
|
Hallo Roadrunner, falls es akzeptabel wäre auf den verschiedenen OS-Clients jeweils einen unterschiedlichen Benutzer anzulegen, hätte ich da eine einfache Lösung....(allerdings nicht für referenzierte Clients, da diese nicht unterschiedlich konfiguriert werden können). Wie gesagt, ist die Voraussetzung das es auf jeden OS-Client einen unterschiedlichen Benutzer gibt. Während der jeweilige Benutzer in der Runtime eingeloggt ist, wählt man die Bilder ein die später bei Systemstart automatisch angewählt werden sollen. Nun speichert man das ganze als "Bildschirmzusammenstellung" unter dem Namen 'Default'. Beim Starten der Runtime wird nun die gespeicherte Bildschirmzusammenstellung mit dem Namen 'Default' automatisch ausgeführt. Man könnte das ganze auch noch mit dem "Silent-Login" aus diesem FAQ kombinieren. So würde bei Systemstart automatisch ein bestimmter Benutzer angemeldet werden und mit einer bestimmten Bildschirmzusammenstellung gestartet. Ansonsten bleibt wohl nur Scripting....z.B. bei Start von WinCC (z.B. Ereignis 'OnOpen' des Bildes @Welcome) den PC-Namen auslesen und in Abhängikeit davon einen Bildwechsel ausführen... Gruß... |
"Expert" does not necessarily mean Siemens employee. Please cross-check your requirements always with official Siemens documentation. Also "Experts" are pleased about feedback. Please don't send support requests as PM. Questioners who don't follow up their thread will be put to my list of users to be ignored. |
|
Folgen Sie uns auf