01.09.2017 16:56 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo Peter67, nur mit Hilfe der PCS 7-Installations-DVD kommt man hier nicht weiter. Die PCS 7-DVD wird nach dem Release nicht mehr aktualisiert. Updates, die nach dem Relase der entsprechenden PCS 7-Version erscheinen, müssen auf anderen Wegen besorgt werden. Im Idealfall als Download auf den Produkt&Support-Seiten von Siemens. Oder wie in Deinem Fall beschrieben, über den WSUS. Eine wichtige Informationsquelle bezgl. der Kompatibilitätsaussagen von Komponenten mit der entsprechenden PCS 7-Version ist das Kompatibilitäts-Tool. Kompatibilitäts-Tool - Übersicht und Anleitung Direkt-Link Empfohlene Microsoft Patches
|
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 01.09.2017 17:15:05SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf