11.04.2018 11:22 | |
Beigetreten: 26.10.2011 Letzter Bes: 03.09.2025 Beiträge: 765 Bewertung:
|
Hallo, im Kompatibilitäts-Tool werden alle Komponenten und deren Versionen angegeben, die auf Kompatibilität und Verträglichkeit zur entsprechenden PCS 7 Version getestet sind. Das heißt aber nicht. dass andere Versionen zu einem Systemausfall führen. Allerdings erfolgt das Verwenden von Software und Updates, die nicht explizit im Kompatibilitäts-Tool aufgeführt sind, auf eigener Verantwortung. Dies kann im Produktivbetrieb zu starken Problemen führen. Denn was passiert, wenn durch nicht getestete Software bzw. Updates, die Anlage in Stopp geht. Ich rate, insbesondere bei der Verwendung nicht getesteter Betriebssystemen, von deren Einsatz im Produktivbetrieb ab.
Auf dieser Seite stehen ein paar Tutorials zur Verfügung, die die Bedienung des Tools erläutern. Weiterhin eine dokumentarische Kurzanleitung:
Deutsch Englisch Sprachabhängiger Link (Sprache wird automatisch ausgewählt) AutoGen_2056126
|
Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 11.04.2018 11:26:02Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 11.04.2018 11:28:15Zuletzt bearbeitet von: Thunderstorm am: 11.04.2018 12:32:04SIMATIC PCS 7 - Overview |
|
Folgen Sie uns auf