31.05.2018 07:44 | |
Beigetreten: 05.05.2010 Letzter Bes: 16.09.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich habe einen BK3120 an einen Y-Link von Siemens angeschlossen. Die GSD-Datei funktioniert an einer Standard Kopplung mit einer CPU314 ohne Probleme. Bei einem H-System unter PCS7 V.6.1 werden die Baugruppentreiber nicht geladenen. Gibt es eine Lösung für das Problem? Dateianhang2571_001.pdf (110 Downloads) |
Folgen Sie uns auf