Default Header
(header konnte nicht geladen werden)
04.02.2010 17:06 | |
Beiträge: 739 Bewertung: (55)
|
Also; Klemmleiste (Beschaltung) und Profibus haben erstmal nichts miteinander zu tun. Wenn der G120 über PROFI-Bus angeteuert werden soll, benötig er ein DP-bus fähige CU z.B.: die CU240s DP (DP steht für PROFIBUS). Angesprochen wird der G120 als slave; FAQ´s hierzu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/26436769 Applikationsbeispiele unter: http://support.automation.siemens.com/WW/view/de/20229807/136000&cspltfrm=30&cssw=0&csbinh=0Die Die Ansteuerung über Klemmleiste kann als „normale Schalttechnik“ oder über E/A-Baugruppen erfolgen (hier ist dann keine ...DP-Baugruppe notwendig), wobei die Digitaleingäge Potentialgetrennt sind. Übersichtspläne und technische Daten im Katalog Kapittel 4 (https://www.automation.siemens.com/sd/sinamicsg120/html_00/support_kataloge.htm?HTTPS=REDIR) Es geht natürlich auch beides. |
Folgen Sie uns auf