07.05.2021 11:01 | |
Beigetreten: 26.04.2021 Letzter Bes: 11.06.2024 Beiträge: 76 Bewertung: (10)
|
Hallo SIOS-Forum-Community, bei Verwendung der TIA Portal Bibliothek fällt auf, dass nicht alle Objekte Typ bzw. Kopiervorlage sein können! Manche Objekte können beides sein, andere nur Typ oder nur Kopiervorlage. Beiliegende Grafik zeigt eine Übersicht zu den HMI Objekten, welche im TIA Portal als Typ, Kopiervorlage oder auch beides verwendet werden können. Siehe auch: https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/view/109747503, S.80f Empfehlung: Aufgrund der Vorteile des Typinstanzmodells und der Versionierbarkeit, empfiehlt es sich, sofern das Objekt als Typ angelegt werden kann, dieses möglichst immer als Typ anzulegen und der Kopiervorlage vorzuziehen. Hinweis Die in diesem Beitrag beschriebene Inhalte beziehen sich auf den Zeitpunkt der Erstellung (Stand: Mai 2021). Viele Grüße SIMATIC-FB-Allgemein-GER (PK) |
Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 05/07/2021 11:05:54Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 05/07/2021 11:07:02Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 05/07/2021 11:11:16Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 05/07/2021 11:14:06Zuletzt bearbeitet von: SIMATIC-FB-Allgemein-GER am: 07/08/2021 10:06:56Anpassung Titel |
|
Folgen Sie uns auf