04.04.2023 06:58 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 16.10.2024 Beiträge: 3187 Bewertung: (495) |
Hallo, soweit mir bekannt unterstützen alle S7-1500 Signalmodule die I&M Daten. Daher sollte die "Get_IM_Data" Anweisung auch Daten zur Baugruppe liefern. Im Falle einer Simulation über S7-PLCSIM wird die Anweisung jedoch nicht richtig funktionieren. Oder aber, die Baugruppe zum Parameter LADDR unterstützt wirklich keine I&M Daten. Möglicherweise ist die falsche Adresse angegeben. Die Verwendung von Systemkonstanten verhindert an dieser Stelle Tippfehler. Viele Grüße |
Folgen Sie uns auf