10.09.2024 08:59 | |
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 33766 Bewertung: (4192)
|
Hast du ein Programm? Wenn ja, dann zippe es und lade die ZIP-Datei als Anhang an einen Beitrag hoch. |
10.09.2024 14:20 | |
Beigetreten: 19.12.2019 Letzter Bes: 13.09.2024 Beiträge: 341 Bewertung: (34) |
Hallo, Christian Ich habe dir ein Programm gemacht, mit Festzeiten, oder Zufallszeiten bei denen du den Max.-Wert vorwählen kannst. Ein dauerndes Zeigen der Scheiben ist auch möglich. Normalablauf: Du drückst die Starttaste, eine Wartezeit läuft ab, dann wird die Scheibe für eine Zeit gezeigt und dreht dann wieder weg. Je nach eingestelltem Modus: Festzeit / Zufallszeit wird die passende Textmeldung in der die Zeiten eingestellt und abgelesen werden können gezeigt. Du hast nun je eine Taste zum erhöhen / erniedrigen des Wertes. Eine weitere Taste bestimmt welchen Wert du einstellen kannst. Taste nicht gedrückt = Wartezeit einstellen, gedrückt = Zeigezeit einstellen. (Die Zeit-Basis = Sekunden) Endschalter begrenzen die Drehung der Scheibe. Anmerkung zur Zeit-Einstellung bei der Simulation: Beachte den roten Kommentar im Programm! DateianhangZielscheibensteuerung.zip (5 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: Quirin am: 09/10/2024 17:49:06Programmfehler korrigiert |
|
Für diesen Beitrag bedanken sich1 Benutzer |
10.09.2024 16:43 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 12.09.2024 Beiträge: 2252 Bewertung: (99) |
Hallo Christian, da hat Qurin mal wieder eine super Vorlage geliefert ! Man kann die Anzeige in den Bausteinen B032 und B038 noch verbessern, in dem man im Meldetext für den Wert von den Zählern B016 bzw. B020 eine Zeitskala einsetzt, oder den Zeitwert über einen Dummy (Ausschaltverzögerung) leitet und dessen Restzeit benutzt (siehe Beispiel). Außerdem, Wenn Du ein TDE nutzen willst, wäre ein kleines Menu (vielleicht nur 3 Seiten groß) möglich. Mit F1 "springst" Du von Menupunkt zu Menupunkt. F2 bis F3 stünden dann für die Auswahlfunktionen zur verfügung. Gruß Ella_68 DateianhangBeispiel-1.zip (4 Downloads) |
Folgen Sie uns auf