01.10.2024 07:16 | |
Beiträge: 1 Bewertung:
|
Kann ich bei der LOGO OBA 2 die Eingänge Negieren? |
01.10.2024 09:30 | |
Beigetreten: 11.06.2019 Letzter Bes: 18.02.2025 Beiträge: 2422 Bewertung:
|
Füge direkt im Programm, hinter den Eingang, ein NOT-Baustein ein. Ella_68 |
01.10.2024 15:47 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 769 Bewertung:
|
Bist Du sicher, dass Du wirklich eine 0BA2 hast und nicht eine 08-0BA2, also eine LOGO!8.4? |
02.10.2024 05:03 | |
Beigetreten: 11.09.2014 Letzter Bes: 18.02.2025 Beiträge: 819 Bewertung:
|
Servus, hast du eine LOGO! xxxx08-0BA2, dann mit der Maus aud fen Eingang eines FB, rechte Maustaste drücken und "Konnector negieren" auswählen. Hast du keine xxx08-0BA2, dann so wie Ella geschrieben hat. |
02.10.2024 06:44 | |
Beigetreten: 01.09.2014 Letzter Bes: 12.02.2025 Beiträge: 769 Bewertung:
|
Im Selektions-Modus genügt auch ein Doppelklick auf den gewünschten Eingang. |
Folgen Sie uns auf