28.11.2024 13:04 | |
Beigetreten: 04.06.2021 Letzter Bes: 14.07.2025 Beiträge: 2 Bewertung:
|
Hallo, ich habe an einer Sinumerik Anlage mit CNC Softwarestand 6.22 das Problem, dass teilweise nach einem Neustart oder NCK - Reset der Anlage der Ordner nckfs auf dem Root Verzechniss der NCU Flash Card weg ist. Nach einlesen eines NCK Archives war der Ordner nach dem NCK Neustart wieder vorhanden. Allerdings nach einem weiteren NCK Reset wieder weg. Wird dieser auf das root gemounted oder ist der nckfs dort fest vorhanden? Aktuell habe ich die LogFiles exportiert. Kennt jemand dieses Problem? Ich kann leider die Export Datei nicht Anhängen. Hier wäre der ErrorLog von der Flash Card NCU DateianhangErrorLog 2811.txt (86 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: StvnRntz am: 11/28/2024 13:06:24Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 11/28/2024 13:15:41 |
|
Folgen Sie uns auf