27.01.2025 12:33 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo Bezar_87, Das Skript selbst ist asynchron, d.h. es kann längere Zeit laufen. Sobald der TraceViewer jedoch den Text "Write file finished successfully" ausgibt, ist der Schreibvorgang abgeschlossen. Da das Betriebssystem die Daten zwischenspeichert und nicht direkt auf den Stick schreibt, ist deine Beobachtung wahrscheinlich darauf zurückzuführen. Da das Panel leider keine Funktion zum sicheren Auswerfen des USB-Sticks bietet, besteht immer die Gefahr, dass die zuletzt vorgenommenen Änderungen nicht gespeichert werden. Es hilft, den sync-Befehl mit "StartProgram" auszuführen, aber auch dann muss man etwas warten, da der Befehl keine Rückmeldung gibt. Viele Grüße |
28.01.2025 07:34 | |
Beigetreten: 21.01.2013 Letzter Bes: 17.09.2025 Beiträge: 4111 Bewertung:
|
Hallo Batman&ich,
ja, es gibt die Systemfunktion EntferneSpeichermedium. Im Handbuch finden sich dazu folgende Hinweise: Die Systemfunktion funktioniert nur dann korrekt, wenn Sie das betreffende Speichermedium für die Archivierung verwenden. Die Systemfunktion kann nicht zum Auswerfen des Speichermediums der Reporting-Datenbank verwendet werden. Die Systemfunktion stellt leider nur sicher, dass die Archivierung korrekt abgeschlossen wird. Bei anderen Schreiboperationen ist dies nicht gewährleistet. Viele Grüße |
Für diesen Beitrag bedanken sich
1 Benutzer |
28.01.2025 09:14 | |
Beigetreten: 02.05.2023 Letzter Bes: 28.07.2025 Beiträge: 16 Bewertung:
|
Vielen Dank für die Aufklärung. Wäre ja zu schön gewesen... :) |
Folgen Sie uns auf