(0)| 02.01.2026 09:24 | |
|
Beigetreten: 01.01.2026 Letzter Bes: 01.01.2026 Beiträge: 1 Bewertung:
|
Mein neuer W11 Rechner hat kein DVD Laufwerk, als kann ich dem Up Date 8.4 nicht meine "alte V6.1 zeigen. Gibt es trotzdem einen Weg ohne DVD? ------------------------------------------------------------------------------------------ |
Zuletzt bearbeitet von: Moderator_Lan am: 01/02/2026 09:25:15Neue Überschrift nach Splitten |
|
| 02.01.2026 10:34 | |
|
Beigetreten: 18.12.2014 Letzter Bes: 12.01.2026 Beiträge: 36436 Bewertung:
|
Kaufe oder leihe dir ein USB-DVD-Laufwerk. |
| 03.01.2026 17:42 | |
|
Beigetreten: 26.03.2024 Letzter Bes: 11.01.2026 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo, eine andere Lösung wäre, die CD in eine .img-Datei umzuwandeln. Unter Windows 11 lassen sich solche Images meines Wissens nach direkt öffnen und als virtuelles CD-Laufwerk einbinden. Als Programm eignet sich ImgBurn sehr gut. Es ist kostenlos, einfach zu bedienen und übersichtlich: Sollte Windows die .img-Datei wider Erwarten nicht öffnen wollen, kannst du alternativ Virtual CloneDrive ausprobieren. Damit lassen sich ebenfalls virtuelle Laufwerke erstellen: Solange du das Image ausschließlich für den Zweck der Neuinstallation auf einem eigenen, neuen Rechner verwendest, sollte das rechtlich in Ordnung sein. Nach meinem Verständnis von § 53 UrhG ist das Erstellen einer digitalen Kopie für den privaten Gebrauch zulässig. https://www.gesetze-im-internet.de/urhg/__53.html LG |
Zuletzt bearbeitet von: TFaber am: 01/03/2026 17:44:35 |
|
Folgen Sie uns auf