(0)| 11.01.2026 09:45 | |
|
Beigetreten: 26.03.2024 Letzter Bes: 11.01.2026 Beiträge: 19 Bewertung:
|
Hallo, wie ixo65 schon gesagt hat, müssen sich die Teilnehmer im gleichen Subnetz befinden. Ich schätze, du hast nur die IP-Adresse und nicht die Subnetzmaske bei der LOGO! oder dem TDE (oder bei beiden) geändert. Daher befinden sie sich sozusagen in verschiedenen Netzwerken. Wenn du deinen Laptop an das Netzwerk anschließt, bekommt dieser über das DHCP-Protokoll automatisch eine korrekte IP-Adresse und Subnetzmaske. Dadurch kommt es auch zu der Fehlermeldung, dass sich die Teilnehmer nicht im gleichen Subnetz befinden, da die LOGO! oder TDE noch die alte Subnetzmaske hat. Kontrolliere mal, ob deine LOGO! und das TDE auch die passenden Subnetzmasken für das Netzwerk haben, an dem sie angeschlossen sind:
https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109741041/98458459403 https://support.industry.siemens.com/cs/de/de/view/109741041/135768003467
LOGO! Soft Comfort hat temporär auf deinem Laptop eine weitere IP-Adresse mit dem gleichen Subnetz wie bei der LOGO! / TDE hinzugefügt, damit eine Verbindung aufgebaut werden kann, da sich beide im gleichen Netz befinden müssen. |
Zuletzt bearbeitet von: TFaber am: 01/11/2026 09:50:29 |
|
Folgen Sie uns auf