(1)| 13.05.2013 12:20 | |
|
Beiträge: 15 Bewertung:
|
######################################################### # # Gelöst # ######################################################### Mein Skript (siehe Anhang) will nicht mehr als 170 Dateien kopieren. Die 171-te Datei wird nicht kopiert, stattdessen kommt der Fehler "There is not enough space on the disc". Die Medlung entspricht aber nicht den Tatsachen. Die zu kopierenden Dateien kleiner 2kB liegen auf einer gesteckten MMC (2GB), der Zieldatenträger ist ein USB-Stick (1GB). Wenn ich ca. 250kB große Dateien als Kopierquelle anlege, dauert das Kopieren wesentlich länger (klar), bricht aber genauso bei der 171-ten Datei ab. Den Slider in der Systemteuerung für Speicher (Program- Storage-Memory) ändern hat auch nichts gebracht. Umgebung: MP277-8" Touch WinccFlexible 2008 SP3 Upd3 Hat da jemand eine Ideen? Danke im Voraus ... Jörg
DateianhangSkript.zip (143 Downloads) |
Zuletzt bearbeitet von: joerggm am: 14.05.2013 13:46 |
|
| 14.05.2013 13:56 | |
|
Beiträge: 15 Bewertung:
|
Danke ! Wo kann man dieses Wissen niedergeschrieben wiederfinden? Online-Hilfe, Google bei mir Fehlanzeige. |
Folgen Sie uns auf