02.04.2014 09:26 | |
Beiträge: 8946 Bewertung: (999) |
Nein, die ist zu alt. |
02.04.2014 10:43 | |
Beiträge: 292 Bewertung: (22) |
Ja, das TIA Protal unterstützt nur relativ neue Baugruppen. Für die "alten" braucht man den guten alten Simatic Manager. |
03.04.2014 11:23 | |
Beigetreten: 03.07.2012 Letzter Bes: 26.03.2024 Beiträge: 18 Bewertung: (2) |
Hallo unto, mit dem TIA Portal Readiness Check Tool kann auf einfache Weise vorhergeprüft werden, ob in Projekten enthaltene Hardware vom TIA Portal unterstützt wird. Das Tool ist einsetzbar für:
Hier der Link dazu: http://support.automation.siemens.com/WW/view/en/60162195 |
Für diesen Beitrag bedanken sich2 Benutzer |
Folgen Sie uns auf